車載用SoC設計におけるIO/PAD 論理設計者
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
車載用SoC (R-Carシリーズ) のIO/PAD/IO pin の機能マルチ関連のデジタル回路設計/検証業務
【開発対象IP】
IO/PAD/Pin機能マルチ およびその周辺回路
【職務内容】
- R-Car SoC のIO Pin の機能マルチの仕様検討
- R-Car SoC のIO/PAD/Pinmux 機能の回路設計および検証業務 (含む量産向けのテストパタンの作成)
- ベトナムエンジニアのマネジメント
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
- LSIのデジタルフロントエンド設計におけるIO/PAD/Pinmux 関連いずれかの開発経験 (3 年以上)
- 実務での英語利用経験
車載 SoC製品は多機能、高性能が求められており、大規模化、複雑化が進んでいます。その結果、R-Car シリーズは先端プロセスを用いたルネサス内屈指の規模、機能を誇る製品になっています。このような多機能を顧客の要求に合わせた 限られた本数しかない SoC の Pin の機能マルチに落としこむ必要があります。
今回募集するエンジニアは、上記のような仕様設計やその実装、検証および量産に向けたPAD/Pinmux のテストプログラムの作成を実施してもらう予定です。PAD/Pinmux はどのような顧客でも必ず使用する機能のため顧客のQA など、設計のみならず幅広い経験が可能です。
また、設計はベトナムの設計拠点(言語:英語)と協働開発している為、グローバルに活躍できるエンジニアを期待しています。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
VideoUrl
https://www.youtube.com/embed/k-zs4tB6nNc
- Engineering
- Kodaira
- No
Requisition ID
20011307_2024-03-22