【インターンシップ】R-Car/RH850(車載用SoC,MCU)向けセキュリティソフトウェア開発業務
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
世界中の自動車で多数採用されている当社の車載用SoC(System on Chip)とMCU(Micro Controller Unit)であるR-Car/RH850シリーズのサイバーセキュリティ向けソフトウェアの開発をご経験いただきます。
実際の量産製品開発で使われている開発ツール(コンパイラやデバッガ、統合開発環境、シミュレータ、実機など)を用いて、幅広く適用されているソフトウェア開発プロセス(V字モデル)に従い、要件開発から設計、製造、検証までの工程を進めていきます。
当社では、開発したソフトウェアを単にお客様へ出荷するだけでなく、当社のハードウェアとソフトウェアで実現される高度なサイバーセキュリティ対応提案の実現性を視覚とデータで示すために専用の試作品(PoC: Proof of Concept)を開発したり、またサイバーセキュリティにおける耐タンパ性の評価と対策を日々行ったりするなど、継続的なサイバーセキュリティの向上に努めています。
本インターンシップでは当社のサイバーセキュリティの取り組みとこれらに関連する業務オプションを用意しております。サイバーセキュリティにおける企業活動の一部を担当し、実践したことがどのように製品開発と社会に貢献したのかを実感いただけるよう配慮しています。当社競争力の源泉となる持続的かつ高度なサイバーセキュリティ関連技術の開発や高精度な製品設計への熱意と意欲のある方を歓迎いたします。
- 実戦的なプログラミング言語(C言語など)の経験がある方
- GCCやVisual studio他などのコンパイラまたは他インタプリタを使用したプログラム設計、コーディング、デバッグの経験がある方
- Linuxの利用経験がある方
- 32bit/64bit CPU(Renesas製やARM製など)を用いたコンピュータシステム(組み込みシステム)を制御することに興味がある方
- 当社の短期就業体験型インターシップに応募していない方
- インターシップ参加前までに、学生賠償責任保険(または任意の傷害保険)に加入いただける方
- 必要な場合は、資格外活動許可を取得できる方(日本国籍以外の方)
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- Manufacturing
- Kodaira
- No
Requisition ID
20012852_2024-05-31