Staff Digital Engineer
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
【背景】
当部門では、今後の製品競争力を左右するCPUアーキテクチャ設計力の強化が急務となっています。
システムの中核であるCPUは、性能・電力・コスト・安全性のすべてに影響を与えるため、従来以上に高い視点で全体を見渡せるエンジニアが必要です。
アーキテクチャ検討において最も重要なのは、システム性能を正しく見極める力です。
単なる理論値や仕様比較ではなく、実際のユースケースやボトルネックを理解し、「どこに性能を割くべきか」「どこを割り切るべきか」を判断できることが求められます。
そのためには、プログラムを理解し、自ら作れることが不可欠です。
ソフトウェアの挙動を理解してこそ、CPU構成やメモリ、バス、割り込み設計といったアーキテクチャ上の意思決定が可能になります。
ハードウェアとソフトウェアの両方を理解した立場から、実効性能に責任を持てるエンジニアを求めています。
【職務概要】
次世代マイコン/SoC製品に向けたCPUアーキテクチャおよびシステム設計を担当いただきます。
定量的なKPIに基づくアーキテクチャ策定から、ターゲットアプリケーションを見据えたシステム構築・評価まで、製品競争力の中核を担うポジションです。
【主な業務内容】
- CPUアーキテクチャのKPI(性能・電力・面積・拡張性 等)に基づくアーキテクチャ方針の策定
- PPA(Performance / Power / Area)ベンチマークの企画・実施および結果分析
- ターゲットアプリケーションの要件に沿ったCPU/メモリ/周辺IPを含むシステム構成の設計・構築
- アーキテクチャおよびシステム構成におけるトレードオフの整理、技術的根拠に基づく提案
- 関連部門(ハードウェア設計、ソフトウェア、事業部門 等)との技術的な連携・調整
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【MUST】
- 5年以上の実アプリケーション(制御、車載、組込み等)を用いた性能評価・最適化経験
- 2年以上のCPU IP(ARM、RISC‑V 等)に関する知識・評価経験
- 論理合成、タイミング解析、電力解析等の設計フローに関する経験
- RTLデザイン(VerilogHDL/VHDL設計、検証、論理合成)の経験
- 英語による技術文書の作成および技術的なディスカッションの実務経験
- 日本語:ビジネスレベルでの会話・コミュニケーションが可能な方
- 英語:実務での使用(読み書き・会話)に抵抗のない方
【WANT】
- CPUの設計経験
- 実装経験(タイミング設計、レイアウト)
- 英語:日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
ルネサスは、「To Make Our Lives Easier(人々の暮らしをより豊かで快適にする)」というPurposeのもと、組込み半導体ソリューションを提供するグローバル企業です。世界30か国以上で活躍する21,000人を超えるエンジニアや課題解決のプロフェッショナルとともに、自動車、産業、インフラ、IoT分野における世界最先端のテクノロジー開発に携わり、より安全で、健康的で、環境にやさしく、スマートな未来の実現に貢献しています。
ルネサスでは、「TAGIE(Transparent、Agile、Global、Innovative、Entrepreneurial)」を企業文化の中核としています。TAGIEは、私たちの働き方や成長のあり方、そしてPurposeの実現に向けた取り組みを支える共通の価値観です。この協調的な精神と挑戦するマインドセットが、半導体技術を通じた産業の変革と、世界中の人々の暮らしへの貢献を可能にしています。
私たちは、競争力のある報酬制度に加え、充実した福利厚生をご用意しています。福利厚生の詳細については、選考プロセスの中でご案内いたします。
私たちとともに未来を創造する挑戦に、ぜひ参加しませんか。皆さまからのご応募をお待ちしております。
VideoUrl
https://www.youtube.com/embed/k-zs4tB6nNc
- Engineering
- Kodaira
- No
Requisition ID
10002536_2026-03-05