Analog RF Test Engineer
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
ADAS/自動運転向けRadar MMICなどのRF mixed signal 製品シリーズのキーとなるRFテストに関する以下業務を担当頂きます。
①新製品のテスト仕様書定義
②DFTを含むテストコンセプトの設計
③スクリーニングすべき不良モデルの定義とテスト手法の確定
④テストカバレッジ検証
⑤コスト競争力を実現する為のテストプログラム最適化による時短検討
⑥テストプログラムコーディング・デバッギング
⑦製品評価やサンプル出荷、量産向けのテストプログラムリリースの諸手続き
必須要件
-学歴(下記のいずれか)
- 電気・電子工学 修士号と3年以上の実地経験
- 電気・電子工学 学士号と3年以上の実地経験
- 5年以上の車載用アナログまたはMixed signal製品のテスト設計・テストプログラム開発経験
- 強い問題解決スキルと能力
- 優れたコミュニケーションスキル
-必要なスキルと経験
- RFを含むMixed signal製品仕様書を理解することのできる能力経験
- 上記製品仕様書を基にテスト仕様書を設計することの出来るスキル
- RFを含むアナログ・Mixed signal半導体製品のスクリーニングが必要な不良モデルを定義可能な能力
- DFT(Design For Test)定義を含む上記不良をリジェクト可能なテストコンセプトの作成経験
- CPKなどの統計的データ分析管理手法やQC7つ道具の様な品質管理ツール、PVT*やスキュー評価などの半導体製造品質管理に関する基礎知識 (*Process Voltage Temperature)
- IATF16949やISO26262, AEC-Q100に基づくテスト開発経験
- アナログ・RFテスター(ATE)仕様やテストプログラムに関する深い理解
- Ultra Flex (Plus)のテストプログラム開発経験
- OSAT等の生産拠点での量産テスタ立ち上げ経験
歓迎要件
- 開発プロジェクトに関する社内外の各地域・各拠点におけるプロジェクトチーム関係者との、担当業務に主導的立場におけるコミュニケーション経験
- アナログまたはデジタル回路のフロントエンドあるいはバックエンド設計検証経験
- Radarシステムあるいは製品の設計開発や評価経験
-複数プロジェクトや各地域ごとの別活動などの並行管理経験
当社が目指す2030年までの売上倍増計画の中で、新製品を投下するアナログ・コネクティビティ製品事業分野にて欠くことのできないRF製品テスト開発業務を主導して頂ける人材を探しております。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
- Engineering
- Kodaira
- No
Requisition ID
55638