半導体前工程プロセスエンジニア(ドライエッチング)
This vacancy has now expired. Please see similar roles below...
【業務内容】
半導体ドライエッチングプロセス・設備に関する以下の業務をご担当いただきます。
① 新プロセス立ち上げに伴う加工条件出し
② 設備の生産性改善による稼働率向上
③ 設備・プロセス改善によるパーティクル低減
④ 材料標準化、使用量低減、及びプロセス改善によるコスト削減
⑤ FDCを活用した品質の維持管理と向上
⑥ プロセス改善による歩留向上
⑦ プロセス標準化による設備能力の向上
※就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲については、選考時に詳細をお伝えいたします。
【必須要件】
- 工業系高専以上卒業であること
- 半導体のドライエッチングプロセス経験者であること(最低3年が望ましい)
- 英語:日常会話レベル以上
- 日本語:ビジネスレベル
【歓迎要件】
- 半導体の要素プロセスの条件出し、生産性改善、設備立上げ、開発等の経験を有すること
- 半導体プロセス工程全般の技術知識を有すること
- 半導体のデバイスに関する知識を有すること
高崎工場にて2025年度より量産開始するSiCプロセスの立ち上げに、積極的、且つ能動的に携われる人財を募集します。直近はドライエッチングプロセスで新規プロセス立ち上げを中心に担当してもらいますが、将来的には生産性改善、コスト削減等、様々な活動に従事してもらい、工場の主軸となるような人財に育成したいと考えています。
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。 当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。 当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
VideoUrl
https://www.youtube.com/embed/k-zs4tB6nNc
- Manufacturing
- Takasaki
- No
Requisition ID
55176