読み込み中...
 
求人をシェアする

タイトル:  生産企画

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国/地域:  JP
部署:  生産企画部
場所: 

tokyo, JP

職務機能:  Production and Technology

■募集の背景

ルネサスは日本を代表する半導体ソリューション企業であり、2017年・2019年に米国のIntersil社とIntegrated Device Technology社を買収・子会社化した事に加え、2021年に英国のDialog社を買収し、半導体の世界市場で更なる成長を目指しています。

また、ルネサスでの半導体生産は、国内外複数の自社工場、複数のアウトソース先を活用しており、製品を効率的に安定して供給するには、日々刻々と変化する事業環境を読み取って常に最適な生産体制を築いていくことが重要となります。

よって、本業務を強化するとともに、将来的には中核を次に担っていける人材を募集します。

 

■職務内容

・生産構造企画 
  社内関連部署と連携し、数年先までの事業環境に即した生産体制構築の企画・推進を担って頂きます。

・投資企画  
  自社工場における効率的な投資計画立案・推進を担って頂きます。


■人材要件

 MUST

 ・論理的な筋立てを以て企画の方向性を見出す思考力。

 WANT

 ・生産企画/管理部門、或いは、事業企画部門での業務経験。
 ・MUST欄で記した、「見出した方向性」を具現化する実行力。
 ・具体的に、何かしら自分で企画/立案し、複数部門またがって実行した経験。

 必要な語学

  日本語:日常会話ができる

  英語:ビジネス会話ができる (メールのやりとり、英語での資料作成、仕事上の意思疎通)