タイトル: ITシステムの開発・運用/Engineer(後工程)
Kokubunji (Tokyo), JP
ルネサスは日本を代表する半導体ソリューション企業であり、自動運転車両、ロボット、工場のオートメーション化、スマートホームといった幅広い最先端技術にハードウェア/ソフトウェアソリューションを提供しています。全世界で約2万人の従業員が働いており、2020年度は7000億円以上の売上を誇ります。当社は世界中の主要な日常的に使用される電子機器メーカーのキー・サプライヤーであり、当社の製品は、身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
また2017年に米国のアナログ半導体大手であるIntersil社を、2019年に米国のアナログ・ミックスドシグナル製品を提供するIntegrated Device Technology社を買収・子会社化する等、再生フェーズから、成長フェーズへと舵を切っており、半導体の世界市場で継続的成長を目指す段階にあります。
弊社の半導体工場における生産支援システムは、過去の個社統合の経緯があり、各工場独自で管理・効率化を進めてきました。現在、これを一元管理し、システムの共通化・最適化を進めています。今後は類似する生産システムの統合を加速して行く計画であり、社内SE人財の確保が必要です。さらにシステムの運用継続性も考え内製化を指向しており即戦力となる人財を求めています。
【職務内容】
半導体生産システムの開発プロジェクトおよび運用保守業務
1) .国内・海外半導体生産工場に存在する生産システムの統合化を推進する
2) 生産システムのシステム企画、設計、開発、導入、展開を行う
3) 生産システムの運用、保守を行う
【人材要件:必要スキル・業務経験】
<MUST>
1. SE、システム開発経験 5年以上
2. 社内ユーザ、社外ベンダとのコミュニケーションスキル
3. システム開発プロジェクト参加経験
<WANT>
1. プログラム開発経験(Java, VB.NET, Python, HTML, Java Script, C#, PHP, Perl)
2. サーバ、ミドルウェア、データベースに関する知識・スキル
3. 生産システム保守運用経験
4. 半導体製造プロセスの知識
【人材要件:必要な言語】
英語: 日常会話ができる (TOEIC 600点程度)
日本語:ビジネス会話ができる