求人をシェアする

タイトル:  IoT通信ソフトウェア開発

会社名:  ルネサスエレクトロニクス(株)
国名:  JP
都道府県:  Tokyo
市区町村:  Kodaira-City
部署:  ワイヤレス製品部
事業本部:  ブロードベースドソリューション事業本部
オフィス:  武蔵
職務機能:  Application Engineering
職務タイプ:  正社員
説明: 

[募集の背景]

  • コンスーマ分野・産業分野に関わらず、様々な機器やシステムにおいてクラウドと連携したIoT端末化による新サービス提供が進んでいます。当社でもこれまで無線通信マイコンの製品化によってエンドポイントのソリューションを提供してきましたが、顧客の製品高付加価値化に更に貢献し事業拡大を図るため、クラウドとの連携ソリューションの提供、サービスベンダと連携したインフラ構築が重要になってきています。その中では、エッジ機器向けマイコンを提供できるベンダとして強みを活かした付加価値提案 (センサ、AI、セキュリティなど)による差別化もポイントとなります。顧客やサービスベンダとのコミュニケーションも図り、ビジネスモデルの転換も視野に、これらをリード・チャレンジできる人材を期待し、募集します。

[職務内容]

  • 無線通信マイコン(Bluetooth low energy、LPWA等)の事業を拡大するため、クラウド連携やWeb APIを実現するソフトウェア提案とその開発推進

   - IoT通信・ネットワーク技術の調査およびSW試作開発によるフィージビリティスタディ

   - ソリューション企画、プラットフォーム化、クラウドサービス会社との連携など含む戦略の策定

   - 事業拡大を行うための戦略実行

[求める人材要件:スキル・業務経験]

  Must

   ・ソフトウェア開発経験 5年以上
   ・IoT技術としてWeb API実装やクラウド連携でのネットワーク通信技術開発経験
   ・顧客、社内外ステークホルダとのコミュニケーションスキル

  Want

       ・組込みマイコンの応用技術あるいは応用製品開発経験
       ・無線応用技術開発経験 (特に Bluetooth low energy)

[必要な語学力]

  英語 日常会話ができる (TOEIC 600点程度)

  日本語ビジネス会話ができる

類似の求人を探す: