タイトル: 車載向け開発環境ソリューション企画
Kodaira City, JP
【募集人数】 1名
【予定勤務地】武蔵事業所
【応募方法はこちら】
https://renesasgroup.sharepoint.com/sites/REL-portal/hr-div/DocLib8/for%20Applicants_Japanese.pdf?csf=1
【申請書はこちら】(日英どちらかに記入)
https://renesasgroup.sharepoint.com/sites/REL-portal/hr-div/DocLib8/ApplicationForm.docx
【背景】
自動車の運転をアシストするADAS技術は、障害物検知や自動運転など進化を続けています。当社はADASを注力分野と位置付け、R-Carシステムオンチップ(SoC)およびRH850マイクロコントローラユニット(MCU)の開発を進めています。対象とするADASシステムは多様化、複雑化が進んでおり、SoC/MCUの品種展開に加え、SoC/MCUに搭載する多種多様な組込みソフトウェアおよびお客様が開発を容易に進められるようにするためのツールを安定した品質で集積し、タイムリーにお客様に提供することが求められます。そのため、国内外の複数のソフトウェア・ツール開発チームをコントロールしながら、所望の機能・性能を有するシステムの開発が予定の期日と予算内で行われているか、状況の正確な把握と問題への対処を行う業務を強化することが急務となっており、有用な業務経験を有する即戦力の人材を募集します。
【職務内容】
車載SoC/MCU向けソフトウェア・ツール開発プロジェクトマネージメント
・国内外のソフトウェア・ツール開発チームによる開発業務内容を定義し、合意形成する
・開発遂行のため、会議や開発物レビューによる状況確認、問題発生時の調整や指示などを行う
・各開発チームの成果物、およびこれらを統合したシステム成果物の確認を行う
【人材要件 ①必要な技術力】
[Must]
・ソフトウェア開発プロジェクトのマネージメント経験
・CMMI/Automotive SPICEなどのソフトウェア開発プロセス定義に則ったソフトウェア開発経験
[Want]
・プロジェクトマネージメント基礎知識(PMBOKなど)
・組み込みソフトウェア開発
[語学力]
・英 語 ビジネス会話ができる TOEIC 700点程度
・日本語 ビジネス会話ができる