タイトル: 産業・IoT機器用MPU向けRTOSプラットフォーム開発リーダー
Japan, JP
ジョブタイプ: [[正社員]]
在宅勤務可否: [[可]]
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。
当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
募集の背景
近年、組込みシステムの分野でもIoT化、HMIの多機能化・高機能化が進み、高性能なコンピューティングパワーを支えるためにMPU市場が拡がりを見せています。それに伴ってMPU製品のラインナップが急速に拡大しており、32bit/64bit MPU向けRTOSプラットフォーム化が急務です。また組込みシステムで従来から求められてきたリアルタイム性とLinuxのような汎用OSの機能とOSS活用を両立させるマルチOSシステムといったソフトウェアラインナップの拡充も求められています。このような背景から、RTOSプラットフォーム開発、またはマルチOSシステムで動作するRTOSの開発をリードしていく意欲のある方を募集します。
職務内容
産業向け汎用MPU(マイクロプロセッサ)のラインナップ拡充に伴うRTOSソフトウェア、およびマルチOSシステム全般の開発、および開発プロジェクトのマネージメント
・RTOSを使用した共通ソフトウェアプラットフォームの開発
・RTOS移植、デバイスドライバ等の開発
・RTOSプラットフォームの要件・仕様策定、ユーザサポート
・RTOSプラットフォームの開発戦略立案
・DevOps運用改善
人材要件
MUST
・組込みソフトウェア/デバイスドライバの開発経験(5年以上)
・ソフトウェア開発プロジェクトリーダー経験
・顧客、社内外ステークホルダとのコミュニケーションスキル
・GPL、MIT、BSD等のオープンソースライセンスに関する基礎的な知識
WANT
・マルチOSシステムの開発経験
・Linuxカーネル、Linuxデバイスドライバの開発経験
・Cortex-A, Mアーキテクチャのいずれかに関する基本的な知識(D等級の場合はMust)
・Cortex-Rーキテクチャに関する基本的な知識
・継続的インテグレーション/デリバリー (CI/CD) の運用経験
・英語力:TOEIC 600点程度