タイトル: 半導体前工程プロセスエンジニア
Japan, JP
ジョブタイプ: 正社員
在宅勤務可否: いいえ
ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。
当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。
当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。
半導体前工程プロセスエンジニア
■募集の背景
生産性改善活動強化(歩留改善・プロセス改善・材料費削減等)のため、積極的に携われる人財を求めている。
直近はPVD/CVDプロセスを担当してもらうが、将来的には生産技術のみならず、様々な改善活動を積極的に推進できる人財に育成したいと考えている。
■職務内容
・半導体PVD/CVDプロセス・設備に関する以下の業務
① 設備の生産性改善による稼働率向上
② 設備・プロセス改善によるパーティクル低減
③ 材料標準化、使用量低減、及びプロセス改善によるコスト削減
④ FDCを活用した品質の維持管理と向上
⑤ プロセス改善による歩留向上
⑥ プロセス標準化による設備能力の向上
■人材要件
MUST
・工業系高専以上卒業であること。
・半導体の要素プロセス経験者であること。
WANT
・半導体の要素プロセスの生産性改善経験、設備立上げ経験、開発経験を有すること。
・半導体プロセス工程全般の技術知識を有すること。
・半導体のデバイスに関する知識を有すること。
必要な語学
・英語 :相手の話を聞ける。(TOEIC 500点程度)
・日本語:ビジネス会話ができる。