求人をシェアする

タイトル:  【西条】生産技術エンジニア(ドライエッチング)

求人ID:  40434
会社名:  Renesas Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd.
国/地域:  JP
部署:  Saijo Wafer Process Manufacturing Technology Depar
場所: 

Saijo, 38, JP

職務機能:  Manufacturing Engineering

ジョブタイプ:  正社員   

在宅勤務可否: はい 

 

ルネサスは「人々の暮らしを楽(ラク)にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。

当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。

当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M&Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。

 

半導体生産技術エンジニア(ドライエッチング技術担当)

■募集の背景

 現在、半導体製品は中長期的に見ても旺盛な需要が見込まれる中、西条工場においても高い生産供給指示が続く見込みである。安定した製品供給のため、品質維持・改善、個々の設備の安定稼働、生産性改善、コスト削減など様々な改善活動を進めることが必須である。
 また、今後の西条工場のキーデバイスとなる新規製品においては、難易度が高いプロセス条件出しや変更も検討されている。
 この中で生産技術部/ドライ技術課では、2023年7月に1名が社内異動により欠員となる予定であり、かつ、他の課員も高齢化が進んでいることから、技術の継承と組織の活性化を図る上で、即戦力となる人財の補充を図る。
 直近では、ドライエッチングプロセスのエンジニアとして活躍を期待しているが、将来的には同技術のみに留まらず、様々な改善活動を積極的に推進できる人財として育成する。

 

■職務内容

  • 半導体製造における加工技術であるドライエッチング技術担当として、プロセス・設備に関する以下の業務を推進、実行し、高品位かつ納期、コスト面で優れた半導体製品を供給する。
  • 具体的な業務内容は以下の通り。

    ① 設備の生産性改善による稼働率向上
    ② プロセス標準化による設備能力の向上
    ③ 部品標準化、部材使用量低減、及びプロセス改善によるコスト削減
    ④ ハードウェア故障の真因究明とその再発防止策を装置メーカと連携して推進
    ⑤ 製品でのトラブル、不具合についてのモデル構築、真因追究とその対策
    ⑥ 歩留改善に向けた欠陥(異物)低減や品質改善
    ⑦ プロセス改善による歩留向上
    ⑧ 業務改善、標準化によるエンジニア作業の効率化向上

■【人材要件】
 ・MUST
  ・工業系高専以上卒業であること。
  ・化学、物理、電気、機械についての知識を活用する業務経験があること。
  ・PCにおいてExcel、PowerPointなどのソフトが使えること。

 ・WANT
      ・半導体工場やデバイスメーカ、設備メーカにおいて生産設備あるいはプロセスエンジニアの経験が1年以上あると望ましい。

 ・必要な語学
  ・英語   :読み書きが出来る。
  ・日本語:ビジネス会話が出来る。